Bloques de la ensambladura del sensor
Los bloques de unión del sensor (también denominados "bloques de distribución" o "bloques de terminales") son una forma sencilla de consolidar las conexiones de cables de diferentes tipos de sistemas de control. Tienden a tener múltiples puntos de conexión.
Los bloques de unión se utilizan junto con el equipo de la máquina. Conectan sensores y actuadores al controlador.
Estamos orgullosos de contar con una gran selección de bloques de distribución de cables de algunas marcas reconocidas, como Balluff , HARTING y Alpha Wire .
Si estás buscando nuevos bloques de distribución, simplemente echa un vistazo a nuestro catálogo e inicia un pedido con nosotros hoy mismo. Si necesita saber algo más sobre nuestros productos antes de comprarlos, no dude en ponerse en contacto con nuestro amable equipo.
¿Cómo funcionan los bloques de unión del sensor?
Un bloque de unión del sensor es un conector que termina un solo cable por punto de conexión (por lo que a veces se denomina "bloque de terminales"). Puede usarlos para conectar diferentes cables eléctricos para crear un circuito eléctrico. Son útiles tanto en aplicaciones domésticas como comerciales.
El conductor de cada cable se fija a una zona de sujeción común en el bloque de distribución, que puede adoptar la forma de una carcasa o superficie metálica a la que puede fijar los cables con una tuerca, tornillo o una lengüeta metálica accionada por resorte.
Cuando utilice sus bloques de distribución, es importante tener en cuenta el amperaje. Las cajas de conexiones del sensor están clasificadas en términos de amperios, siendo comunes las clasificaciones de 5, 20 y 30 amperios. La clasificación del bloque debe coincidir o ser mayor que el amperaje de su circuito.
¿Cuáles son los diferentes tipos de bloques de distribución?
Los bloques de unión de sensores se pueden aplicar a muchas industrias y electrodomésticos diferentes, pero hay dos tipos principales:
- Bloques de distribución con bus: Estos bloques de conexiones de sensores están cerrados y pueden alojar un cable de entrada más grande que se puede dividir en cables más pequeños para circuitos derivados.
- Bloques de distribución independientes: Este tipo le permite enrutar varios circuitos individuales a través de una sola ubicación porque no están conectados.
Los bloques de distribución también se clasifican según cómo se puedan montar. Los tres más comunes son:
- Montajes en PCB: La carcasa se suelda directamente a una PCB, con los cables desnudos insertados en el módulo y asegurados con una abrazadera.
- Tiras de barrera: Si la vibración es un problema, puede ser más apropiado. Los bloques de terminales de banda de barrera requieren que enrosque el terminal que acepta el cable y lo apriete a la carcasa.
- Avance directo: Cuando necesite una conexión de cable a cable, puede ser lo mejor. Se encuentra comúnmente en los tipos de montaje en riel DIN. Deberá insertar los dos cables a través de los lados opuestos de la carcasa para formar una conexión.
¿Cuáles son los beneficios de los bloques de distribución?
La principal ventaja es que un bloque de unión del sensor es una forma más eficiente de suministrar energía a varios dispositivos. Sin la necesidad de cableado separado en cada dispositivo, tendrá un sistema mucho más simple y limpio, uno que solo requiere un cable grande en el lado de entrada. Este cable conecta cada uno de los dispositivos conectados a la fuente de alimentación.
Otra razón para usarlos es que pueden aislar un incidente de cortocircuito, evitando un apagado completo.
Y si tiene un bloque de sensor remoto, tiene la ventaja adicional de poder reubicar múltiples sensores lejos de la interferencia del calor y la vibración directos.
¿Por qué elegir RS para suministrar sus bloques de distribución?
Como uno de los principales distribuidores de componentes y equipos eléctricos de Norteamérica, suministrar equipos de alta calidad es algo en lo que puede confiar nosotros. Seguro que encontrarás los bloques de distribución eléctrica que necesitas en nuestra gama. Puede filtrar según el número de puertos, la interfaz y la conexión del sensor que necesite.
Con nosotros, puede encontrar bloques de unión de sensor para adaptarse a una variedad de superficies. Estos incluyen bloques de terminales de distribución de energía de riel DIN, que se pueden apilar uno junto al otro para ahorrar espacio. La gama también incluye bloques de conexiones de sensores enchufables, una solución excelente si necesita un circuito que se pueda romper rápidamente para realizar pruebas y mantenimiento sin necesidad de cableado.
Nos comprometemos a proporcionar un excelente servicio al cliente. Para mantenerlo, ofrecemos envío en el mismo día en muchos productos y nuestra sencilla política de devoluciones está en vigor para minimizar las molestias si deseas devolver tu pedido.
Si desea hablar con uno de nosotros sobre cuál de nuestros bloques de distribución podría ser adecuado para sus propósitos, póngase en contacto con nosotros hoy mismo. Nuestro centro de expertos es otro recurso útil que contiene las últimas guías de productos y actualizaciones del sector.
Orden de On: 1
Orden de On: 2
Orden de On: 1
Orden de On: 2